18.01.2024 10:11 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 1513 Bewertung:
|
Hallo, in den technischen Daten wird eine Stromaufnahme (für die gesamten Baugruppe) als Nennwert von 50mA angegeben. Schaut man sich parallel das Prinzipschaltbild im Handbuch an, werden die Spulen über die eigene Versorgungsspannung des Moduls versorgt. SIMATIC ET 200SP Digitalausgabemodul RQ 4x24VUC/2A CO STViele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 01/18/2024 10:12:18Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 01/18/2024 10:13:37Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf