27.02.2024 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Ist die Verdrahtung sauber ausgeführt? Nicht, dass das Schalten der Schütze zu Wackelkontakten führt. |
27.02.2024 15:10 | |
Beigetreten: 26.02.2021 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Möchte ich ausschließen ich habe sogar schon die Schütze getauscht. |
27.02.2024 17:59 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, klandau, Ich meine du hast in deiner Zuordnungslogik einen Knoten. Da überlappen die Bereiche -50 bis 100, und 80 bis 1800. Plausibler währe doch -50 bis 80 dann, 80 bis 100, und dann 100 bis 1800, oder denke ich falsch? Im Anhang ist ein Beispiel mit dem du meinen Vorschlag testen kannst. Vielleicht ist es Hilfreich. Gruß. Quirin DateianhangTest.zip (130 Downloads) |
Folgen Sie uns auf