29.03.2022 08:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Ein Potenzialverteilermodul (PotDis-Modul) wird aus Potenzialverteiler-BaseUnit (PotDis-BU) und einem darauf gesteckten Potenzialverteiler-Terminalblock (PotDis-TB) aufgebaut. Mit den verschiedenen PotDis-BU und PotDis-TB ist eine systemintegrierte Potenzialverteilung möglich. Potenzialverteilermodule können an beliebiger Stelle innerhalb des Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP platziert werden. Zu beachten dabei sind die gleichen Aufbauregeln wie beim Aufbau einer Potenzialgruppe aus den BaseUnits für Peripheriemodulen. Folgendes ist besonders wichtig: ● Die mit einer hellen PotDis-BU eröffneten Potenzialgruppen dürfen keine Peripheriemodule enthalten. Dunkle PotDis-BU können Sie beliebig in PeripheriemodulPotenzialgruppen integrieren, wenn diese auf SELV/PELV-Versorgung basieren. ● Wenn Sie bei einem Potenzialverteilermodul die zusätzlichen Klemmen des PotDis-TB nicht benötigen, dann ersetzen Sie den PotDis-TB durch ein BU-Cover. ● Innerhalb einer Kombination aus PotDis-BU und PotDis-TB dürfen Sie nur eine Potenzialgruppe anschließen. ● An PotDis-BUs sind nur SELV/PELV Potenziale zulässig. Unterschiedliche SELV/PELVPotenzialgruppen trennen Sie durch helle PotDis-BUs. ● Bei Potenzialverteilermodulen dürfen Sie nur an die PotDis-TB Varianten BR-W und n.c.-G Potenziale anschließen, die den Spannungspegel von SELV/PELV überschreiten. ● PotDis Klemmen sind nicht direkt als PotDis über GSD/GSDML projektierbar. Bei der Projektierung mit GSD verwenden Sie jeweils ein Leermodul, bei GSDML ist ein Leerplatz zu integrieren. Potenzialverteilermodule sind mit STEP7/STEP7 TIA Portal projektierbar. Eine Anwendung wäre z.B. der direkte Anschluss eines 4-Draht-Messumformer, ohne dafür eine Klemmleiste für die externe Spannungsversorgung bereithalten zu müssen. In diesem Zuge verweisen wir auf unseren Beitrag 4- Draht Messumformer direkt an Klemme anschließen hier im Forum. Weitere Informationen stehen im Kapitel 6 des Gerätehandbuches SIMATIC ET 200SP BaseUnits Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf