31.01.2024 18:52 | |
Beigetreten: 16.08.2016 Letzter Bes: 21.06.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo Logo-Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rollladen, den ich von zwei Schaltstellen betätigen muss. Es war durch ein Eltako Gruppenschaltrelais realisiert, also ein Stromstossschalter mit zwei Schließer der die Schaltfolge Aus-Kontakt 1-Aus-Kontakt 2-Aus-Kontakt 1-Aus …. erzeugt. Vor Jahren habe ich dieses Relais durch eine Logo ersetzt und die Funktion des Relais durch eine komplexe Schieberegister Logik nachgebildet. Jetzt musste ich nochmal etwas ändern und habe mir meine Schieberegister-Logik nochmals angeschaut und bin der Meinung, das müsste viel einfacher gehen, habt ihr hierzu eine Idee?? Beiliegend meine Lösung, die gut funktioniert, erscheint mir aber deutlich zu kompliziert. Bin dankbar für Anregungen! Dateianhang!_Rolladen_S_Register.zip (134 Downloads) |
31.01.2024 19:40 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Mal zwei Vorschläge von mir. Ella_68 DateianhangProgrammplan-5-6.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/31/2024 19:50:10Programm ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.02.2024 06:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Hier auch noch ein Vorschlag von mir. |
01.02.2024 15:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Ups! Bug im Programmplan-6 behoben DateianhangProgrammplan-6b.zip (190 Downloads) |
03.02.2024 20:33 | |
Beigetreten: 17.10.2018 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Sugerencia de programa adjunto Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Zxc-r2JzBcM DateianhangRaise and lower blinds with a button.zip (193 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: sevach am: 02/03/2024 20:37:58 |
|
04.02.2024 12:27 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Hier noch eine mögliche Abwandlung dafür: DateianhangRolladen ein Taster.zip (382 Downloads) |
Folgen Sie uns auf