23.03.2024 15:28 | |
Beigetreten: 07.01.2024 Letzter Bes: 23.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Moin zusammen, folgendes vorhaben: Beim öffnen einer Tür soll nach 10 sec ein Taster betätigt werden. Wird der Taster nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit betätigt soll ein Meldetext per SMS über das CMR versendet werden. Ich muss gestehen das ich völliger LOGO! Leie bin. Also bitte nicht steinigen ;-) Installation ist wie folgt: Ich habe einen Öffnungsmelder Magnetkontakt NC Abus MK4200 (Link zum Kontakt) an einer Tür verbaut. Wie soll ich diese belegen und wie könnte das Programm aussehen? Die Logo ist ein Logikmodul mit Display 12/24V RCE 2x Erweiterungsmodul AM2 1x CSM und 1x CMR2040. Vielen Dank und Gruß |
23.03.2024 17:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Hallo david, gesteinigt wurde man vor über 500 Jahren. So lange gibt es aber die Logo noch nicht Leider habe ich noch nicht mit einem CMR gearbeitet. Daher kann ich Dir dazu auch nichts konkertes schreiben. Trotzdem möchte ich mal den Anfang mit dem eigendlich einfachen Logoprogramm machen: Wie eine Logo verdrahtet wird entnimmst Du am Besten aus dem Handbuch. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf