26.03.2024 12:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 3012 Bewertung: (473)
|
Hi, Ich habe die Meldeanzeige diesbezüglich auch getestet. Die Farben werden entsprechend der Projektierung und dem Zustand dargestellt. Allerdings tauchen in meinem Test (V19.0.0.0) keine "Quittiert"-Zustände auf. Anstelle dessen gibt es "Normal" oder "Removed". Und für diese beiden Zustände lässt sich keine Farbe konfigurieren. Eventuell solltest Du dieses Verhalten an Siemens über eine Support-Anfrage melden. Viele Grüße |
26.03.2024 15:28 | |
Beigetreten: 06.02.2015 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo Murof, ich habe dir drei Screenshots im zip-File angehängt (2x TIA Projektierung und 1x Screenshot im SmartClient). In der Simulation habe ich es nicht getestet. Panel-Version Hardware ist V19.0.0.0 und im TIA Portal arbeite ich mit V18.0.0.3, weil wir V19 noch nicht im Haus haben. Dateianhang_Meldearchiv.zip (40 Downloads) |
Folgen Sie uns auf