05.01.2024 10:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Der Einsatz der zeitlich hochgenauen Auflösungen an digitalen Ein- und Ausgängen bei der Verwendung von Time-based IO bringt viele Vorteile und vielfältige Anwendungsfälle mit sich. Durch Time-based IO können digitale Eingangssignale mit einem Zeitstempel erfasst und in einer genau definierten Zeit mit einem digitalen Ausgangssignal darauf reagiert werden. Dies ist besonders sinnvoll in Anlagen, die eine zeitlich möglichst genaue Reproduzierbarkeit verlangen. In diesem Video sind beispielhaft ein Anwendungsfall und die Vorteile, die sich durch Time-based IO ergeben dargestellt. Der Einsatz von Time-based IO ist beispielsweise bei einer Längenmessung denkbar. Hierbei kann durch die Differenz zweier Eingangssignale mit den dazugehörigen hochgenauen Zeitstempeln anhand der Transportgeschwindigkeit die Länge eines Produktes genau ermittelt werden. Ein weiterer Anwendungsfall, für den Time-based IO genutzt werden kann ist der Einsatz bei Nockensteuerwerken. Aus einer synchron erfassten Positionsinformation (z. B. von einer Zählerbaugruppe oder einer Achse) kann der weitere Bewegungsverlauf extrapoliert werden. Darauf aufbauend wird der Zeitpunkt einer Schaltposition (Nockenposition) errechnet und an das TIO-Modul (Ausgabe) übermittelt. Dadurch tritt das Schaltereignis genau an der gewünschten Position ein. Auch denkbar ist die Anwendung von Time-based IO bei Dosierungen. Durch die zeitlich gesteuerten Digitalausgänge können sehr genaue Ein- bzw. Ausschaltflanken erzeugt werden. Mit diesen können beispielsweise Ventile sehr präzise für eine bestimmte Zeit geöffnet und die entsprechende Menge an Flüssigkeit dosiert werden. Die beiden Technologieobjekte „Nocken“(TO_OutputCam)und „Messtaster“(TO_MeasuringInput)können Time-based IO nutzen. Mit diesen Technologieobjekten und dem Modul TM Timer DIDQ können ohne großen Aufwand, hochgenau Eingangssignale erfasst und Ausgangssignale geschaltet werden. Anwendungsbeispiele zu Time-based IO: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (JB) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/05/2024 10:54:10Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/18/2024 14:30:21Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/19/2024 08:52:25 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.04.2024 08:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo asch, vielen Dank für den Hinweis! Leider wurde das Anwendungsbeispiel "SIMATIC S7-1500: Nockensteuerwerk mit Time-based IO" aus SiePortal entfernt und steht somit nicht mehr zur Verfügung. Ich habe den Forenbeitrag dahingehend angepasst. Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung eines Nockensteuerwerks benötigen, können Sie sich gerne unter der folgenden Adresse an die Fachberatung wenden. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen. fachberatung.df.pd.de@siemens.com Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JB) |
Folgen Sie uns auf