15.01.2024 16:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Wie können Bedienhandlungen in WinCC Unified ortsabhängig eingeschränkt werden?
Eine Bedienhandlung ginge demzufolge von einem „vor-Ort-Gerät“ aus, wenn die Systemvariable @LocalMachineName entweder die Werte localhost oder Controlroom Client oder die bekannte IP-Adresse eines vor Ort installierten Web Clients wiedergibt. Eure Fachberatung Deutschland (MT) DateianhangisOnSite.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.05.2024 16:15 | |
Beigetreten: 20.09.2006 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ab V19 Upd2 wird anstelle von 'localhost' der Computername des Server-PCs zurückgemeldet. |
Folgen Sie uns auf