03.03.2022 15:32 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Wie lautet der Nachfolger des SIMATIC Industrial Thin Client ITC 1200 V2 in der Generation V3? Ein SIMATIC Industrial Thin Client 12" ist in der Version V3 nicht mehr verfügbar, hier muss auf ein 15“-Gerät zurückgegriffen werden: SIMATIC ITC1500 V3. Hieraus resultieren veränderte Einbaumaße, siehe
|
06.06.2024 06:45 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 249 Bewertung:
|
Mittlerweile gibt es auch einen ITC1200 V3 und einen ITC2400 V3! Eine Lieferfreigabe habe ich nicht gefunden. Die Geräte sind in der Mall in der Bestellübersicht zu finden. Die Produktinformationen sind zum momentanen Zeitpunkt zwar noch nicht aktualisiert, aber die technischen Daten sind ganz gut im Handbuch ITC V3 03/2024 am Ende zu finden. Viele Grüße, BBritten |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf