08.06.2024 11:08 | |
Beigetreten: 09.04.2024 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Problem gelöst. https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109747067/109747067_PC_LOGO_DOKU_V10_de.pdf Möchten Sie neben dem LOGO! CMR auch auf das LOGO! BM über den OpenVPN-Tunnel zugreifen, prüfen Sie, dass die lokale IP-Adresse des LOGO! CMRs im LOGO! BM als Default Router eingetragen ist. Sonst ist keine Kommunikation über den OpenVPN-Tunnel möglich. Als Default Router ist der Standard Gateway zu verstehen, einzutragen bei der Netzwerkkonfiguration des Logo BM. Eigenartig finde ich nur, dass dies ursprünglich bei mir eingetragen war, dieser Eintrag von mir nicht mehr angerührt wurde und trotzdem gefehlt hat. naja... Dateianhang109747067_PC_LOGO_DOKU_V10_de.pdf (41 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/13/2024 08:32:24File attached from link |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf