21.06.2024 11:12 | |
Beigetreten: 21.09.2021 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte die im TIA Potal V17 projektierten Werte aus einem DB in einem Bild dastellen bzw. verändern. Dazu habe ich folgendes pojektiert, übersetzt und jeweils in das Geät geladen
CPU und Kommunikations Karte sind via Profinetz vernetzt. Die HMI Vebindung wurde beim ins Bild ziehen der Variablen automatisch erzeugt. In der Runtime wird mir statt der Werte nur ein Ausrufezeichen angezeigt. Vermutlich habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt, nur weiß ich nicht wo. Ich verwende eine USB Netzwerkkarte. Die IP dieser Netzwerkkarte habe ich auch für die Kommunikationskarte (IE Allgemein) eingestellt. Darüber lade ich die daten auf die CPU, was poblemlos klappt. Jemand eine Idee? DateianhangScreenshots.zip (6 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7477422 am: 06/21/2024 11:19:18Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7477422 am: 06/21/2024 11:20:26Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7477422 am: 06/21/2024 11:28:23Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7477422 am: 06/21/2024 11:31:00Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_7477422 am: 06/21/2024 12:27:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/24/2024 06:21:00Alle Dateien als .zip Datei angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf