08.07.2024 07:18 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 169 Bewertung: (5) |
Den alten Instanz-DB kannst du nicht einfach komplett löschen? |
08.07.2024 09:42 | |
Beigetreten: 30.01.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ne leider nicht. Das ist ja genau das Problem. Wenn ich den löschen will stürzt TIA ab. (V17 Upd7) |
Folgen Sie uns auf