09.07.2024 09:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Warum werden die Funktionsbausteine OPC_UA_ServerGetStatus und OPC_UA_ServerControlStatus als deaktiviert angezeigt? bzw. Wie oder unter welchen Voraussetzungen kann ich die Funktionsbausteine OPC_UA_ServerGetStatus und OPC_UA_ServerControlStatus nutzen? Die genannten Funktionsbausteine waren für ein Update der entsprechenden Bibliothek geplant, werden aber nicht mehr realisiert. Ein Entfernen ist aus Kompatibilitätsgründen nicht ohne weiteres möglich, daher werden diese als deaktiviert dargestellt. Für die Diagnose des eigenen Servers kann der FB "OPC_UA_ReadList" genutzt werden. Weitere Informationen hierzu können Sie dem Anwendungsbeispiel OPC UA-Server SIMATIC S7-1500 Selbstdiagnose entnehmen. Darüber hinaus können über den FB "OPC_UA_WriteList" bei Bedarf Daten innerhalb der gleichen PLC in deren OPC UA Server geschrieben werden, beispielsweise für anwendungsspezifische Status Codes o. Ä. Allerdings ist dies nur über ein modellierstes Interface auf nicht gemappte read-only Knoten möglich. Weitere Informationen hierzu können Sie dem Anwendungsbeispiel Beschreiben von lokalen OPC UA Variablen-Knoten per STEP 7 Programm entnehmen. Eine Beeinflussung des Server-Zustands, so wie es einer der deaktivierten Bausteine suggerieren mag, ist damit jedoch nicht möglich. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf