17.07.2024 13:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 13308 Bewertung:
|
Hallo InduET Ja die Basic Panels 2nd Generation haben keine Sommer/Winterzeit. Das ist leider so (und nicht schön). somit hast du hier nur zwei Möglichkeiten: -> Uhrzeitsynchronisation über slave Modus oder NTP: Es wir die Systemzeit bzw UTC Zeit für die Synchronisation verwendet. Auf dem Panel kannst du mangels Sommerzeiteinstellung also nur manuell mit dem Timeshift arbeiten https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/90114350/119392696203 Im timshift muss Zeitzone und Sommer/Winterzeit eingestellt werden. Umschaltung wäre immer manuell -> Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC Hier kannst du die Lokalzeit der PLC auslesen und übergeben dann läuft das Panel immer in der Lokalzeit der PLC. Es funktioniert soweit alles und man muss nichts manuell umstellen. Einziger Nachteil, wenn du die Diagnoseanzeige im Panel verwendest um den Diagnosepuffer anzuzeigen, dann ist hier die Systemzeit zu sehen, also passen die Zeitstempel nicht. Aber sonst (Meldungen, Uhrzeit usw) passen. Bei allen neuen Panel z.B: Unified Comfort/Basic exisitiert eine automatische sommer/winterzeit umschaltung, und bei den Unified Panels kann man eh nur noch NTP verwenden. Bei Comfort Panels gibt es auch mehrere Möglichkeiten aber hier kann man zumindest eine Sommer/Weinterzeitumschaltung mit Hilfe der PLC machen. Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 07/17/2024 13:43:27If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf