25.07.2024 06:31 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung: (799)
|
Hallo, • Es können keine Zeitzonen eingestellt werden. 3.2.9 Uhrzeitsynchronisation über NTP Einleitung Um anlagenweit dieselbe Uhrzeit an allen Komponenten zu haben, müssen diese auf eine Uhrzeit synchronisiert werden und eine Komponente muss Zeitgeber für alle sein. Eine Möglichkeit besteht darin, die Uhrzeit über einen NTP-Server zu synchronisieren. Beim NTP-Verfahren sendet das Gerät in regelmäßigen Zeitabständen Uhrzeitanfragen an den NTP-Server im Subnetz. Befindet sich der NTP-Server außerhalb des Subnetzes, muss ein Router verwendet werden. Anhand der Antworten wird die genaueste Uhrzeit ermittelt und die Uhrzeit der Station synchronisiert. Der Vorteil des NTP-Verfahrens liegt in der Synchronisation auch über Subnetzgrenzen hinweg. Eigenschaften NTP-Uhrzeitsynchronisation • Die Projektierung des NTP-Servers erfolgt an der PN/IE-Schnittstelle des Controllers. Über welches PN-Interface die Kommunikation mit dem Uhrzeitserver tatsächlich erfolgt, wird anhand der projektierten IP-Adresse im TCP/IP-Stack bestimmt. – X7 bei C240 – X130 bei D4x5 – X127 bei D410 – X1 bei P320-4 • Es können bis zu vier Server als Zeitgeber konfiguriert werden. • Das NTP-Verfahren unterstützt keine automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit. • Es können keine Zeitzonen eingestellt werden. Es wird generell UTC (Universal Time Coordinated) übertragen. Die entspricht GMT (Greenwich Mean Time) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109963300 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf