01.08.2024 09:20 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1555 Bewertung: (280) |
Hi, PROFINET als solches ist erstmal nicht routingfähig. Um das ganze über VLAN's umsetzen zu können müssen aber Switche einige Voraussetzungen erfüllen. Ich kann dir leider nicht im Detail beschreiben wie das genau umgesetzt werden muss, es gibt dazu allerdings einen etwas älteren FAQ auf Basis von Classic Steuerungen, aber für PROFINET ist das auch auf aktuelle Geräte übertragbar. Vielleicht helfen dir die Infos aus diesen Quellen irgendwie weiter. Welche Einstellungen sind in einem PROFINET RT Netzwerk in Verbindung mit VLAN Switches zu beachten?S7-Protokoll in 5GKonfiguration eines VXLAN-Tunnels zwischen SCALANCE MUM85x-1 und SCALANCE SC-600Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf