06.08.2024 15:16 | |
Beigetreten: 15.03.2024 Letzter Bes: 05.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, PLCSim Advanced V6.0 Upd1 Das Problem ist das ich die PLC Instanz nicht anpingen kann. ABER Sobald ich ein Antwort auf das ping erhalte, versuche ich die Hardwarekonfig zu übertragen. Woran kann es liegen bitte ? @Siemens: ist es möglich eine Fix für PLCSim zu erhalten so das man nicht Stundenlang suchen und versuchen müssen bis Eventuell etwas funktioniert ? Es sieht so aus das schon bei die V5 das Problem existierte ! Danke und Gruss, |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6725208 am: 08/07/2024 12:07:50 |
|
Folgen Sie uns auf