18.08.2024 05:11 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hey Servus nochmal, ist es nicht so, dass ich nach meinem PI regler nicht einen Analogenverstärker benötige? Das habe ich in einem anderen Thread gelesen. Anbei meine Screenshot, der PT1000 liefert -10 bis + 1200 grad wie muss ich die zwei hinteren Verstärker einstellen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: bildlich_piranha49LOGO am: 08/18/2024 05:14:19Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/19/2024 06:02:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.08.2024 05:26 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
hm, das macht zwar Sinn aber ich möchte ja, dass meine Temp. auf 25 grad gehalten wird. Zumindest versucht... |
18.08.2024 10:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Aus der Ferne ist immer schlecht, eine Fehlerdiagnose durch zu führen. |
Folgen Sie uns auf