16.03.2009 16:18 | |
Beigetreten: 11.04.2007 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo EleXier, du hast Recht - anscheinend gibt's da je nach CPU oder Baureihe verschiedene "Genauigkeitsstufen". Hab's nochmal getestet und bin auf folgende Abweichungen gekommen. CPU 315-2 PN/DP ..... 2,7 % CPU 319-3 PN/DP ..... 0,05 % Tja - in den €€€ liegt wohl der Unterschied. Hoffe, dass du deine Anwendung mit dieser Genauigkeit in den Griff bekommst. Schöne Grüße AUT-ET |
25.03.2009 13:44 | |
Beiträge: 189 Bewertung:
|
ich kenn das Problem von der 318: die hat die verstrichenen Millisekunden wohl irgendwie mit Hinterkommastellen gemessen - und dann auf die nächst vollen aufgerundet. Das gab dann sehr starke Abweichungen - Abhilfe war das Messen der Zeit über SFC64. bei den 315/317/319ern habe ich noch keine für meine Anwendungen signifikanten Abweichungen feststellen können - allerdings fallen da 5% normaler Weise bei meinen Anwendungen nicht ins Gewicht und daher auch nicht auf. Werde aber mal mein Augenmerk darauf richten ... |
03.04.2009 17:57 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Hallo, bis einschliesslich der CPU 317 beinhalten die S7-300 CPU einen(*) ASIC, der die SPS Funktionalität realisiert, daher gehe ich davon aus, dass sie sich, was die Genauigkeit der Uhr abgeht, nicht stark unterscheiden. Die CPU318 (im Auslauf)ist eigendlich eine S7-400 CPU(hat z.B. 4 Akkus) Die CPU319 ist auf Power getrimmt undbasiert auf einer "echten" CPU, was sichbesonders bei der VerarbeitungvonREAL-Zahlen auswirkt. Daher ist es für mich erklärlich, wenn die CPU 318 und CPU 319 sich in solchen Details anders verhalten, als die anderen CPUs. (*)das soll nicht heissen, dass injeder S7-300 CPU der gleiche ASIC-Typenthalten ist. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 03.04.2009 17:59 |
|
09.06.2009 10:13 | |
Beiträge: 189 Bewertung:
|
Hä? Wie Bitte? ja, logisch - ein Pentium verhält sich anders als ein 286 - oder war es umgekehrt? Also, ich bitte herzlich um Entschuldigung - damit lässt sich alles, aber eben nichts erklären Eine Frage, die sich bis heute bei mir immer noch stellt: ist das Verhalten der 318er mit dem Aufrunden der Zykluszeit generell bei allen 400ern so? Leider hab ich keinen Zugriff auf so ein Gerät. Aber der Effekt der Ungenauigkeit ist bei Zykluszeiten kleiner 20ms größer als fünf Prozent ![]() |
03.07.2009 11:18 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Hallo symbol, erstmal nehme ich deine Entschuldigung an. Was ich sagen wollte ist, dass es bei den S7-300 CPUs durchaus unter'm Kleid Unterschiede gibt. Verglichen mit Notebools wäre es eben so, dass die zwar alle Grafiken bearbeiten können, aber die die mit Apfelbetriebssystem sich teilweise anders verhalten, als die mit Fensterbetriebssystem. Aber zugegeben: Der praktische Nutzen der Info ist gering. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 03.07.2009 11:20Zuletzt bearbeitet von: miami am: 03.07.2009 11:19 |
|
Folgen Sie uns auf