12.03.2025 09:44 | |
Beigetreten: 30.10.2024 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Lieb Freunde des Kurzschlusse, Ich bräuchte Hilfe im Bezug auf Modbus mit der LOGO. Was wir wollen 4 COIL (Bit)Signal und 2 HR (Analog= von der Logo über den Modbus auf eine andere Steuerung (leider nicht siemens), dann schicken wir von dieser 3 HR also Analogwerte und 4 Coil bit an die LOGO . Unser Problem ist jetzt folgendes. Wir erhalten leider immer nur 2 Coil von der LOGO und keinen Analogwert. Meine Frage ist jetzt die. Kann die LOGO nur zwei Coil pro port senden? Das haben wir rausgefunden oder Stimmt was mit der anderen Steuerung nicht. Weitere Frage Kann die logo den Analogenwert nicht senden oder habe ich da auch ein Problem mit der anderen Steureung? Würde mich riesig über eine antwort freuen. |
12.03.2025 10:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2025 Beiträge: 35135 Bewertung:
|
Du (ihr) musst (müsst) bedenken, dass die LOGO! einen Offset von +1 bei der Modbus-Adressierung hat, also 1-basierend ist. Wenn du z.B. von der LOGO! Coil 1 adressierst, sprichst du aber Coil 0 an. Nur wenn die Modbus-Steuerung auch 1-basierend ist, bleiben die Adressen gleich. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/12/2025 10:45:49 |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf