13.03.2025 19:30 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 18.03.2025 Beiträge: 66 Bewertung:
|
HI, ich bin eben durch Zufall über diesen Thread gefallen und festgestellt, dass es wohl für meine 3x Logo 8 eine aktuellere Version gibt. Ich habe im Haus 3 24V Logo 8 verbaut (4xAI möglich). 2 ohne Display und 1 mit. Die Logos sind in max. Ausbaustufe fest verbaut, alle können Modbus. Kann ich die HW Version auch über LogoSoft Comfort abfragen? Ein Ausbau nur zum Schauen wird sehr aufwändig. Meine Geräte hatte ich vor langer Zeit auf die FW V1.81.03 geupdated. Das war vor Jahren die aktuellste FW Version. Macht es überhaupt Sinn so ein Update aufzuspielen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 03/14/2025 08:10:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
13.03.2025 19:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 35019 Bewertung:
|
Mir entzieht sich zwar der Grund, warum du deine Frage nach aktuellerer Firmware hier in diesem Thema postest, anstatt ein eigenes Thema zu eröffnen, aber ich beantworte sie dir trotzdem. Die Firmware V1.81.03 ist die letzte Firmware-Version welche Siemens für die LOGO! 8.1 veröffentlicht hat. 2020 hat Siemens dann noch ein Update herausgegeben wegen Sicherheitsaspekten. Dann wurde aus der V1.81.03 die V1.81.04. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/13/2025 19:57:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.03.2025 14:02 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 18.03.2025 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Ok, danke, dann kann ich ja die neue Software wie beim letzten mal auf die SD Karte drauf machen und danach schauen, ob die angenommen wurde. Das kann ich dann wieder über LogoSoft Comfort abfragen. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Ihr könnt die neue Oberfläche erkunden, indem ihr der Textbox in der rechten Spalte folgt. Alternativ gelangt Ihr mit dem folgenden Link zur Startseite des neuen Forums:
https://sieportal.siemens.com/de-ww/support/forum
In den kommenden Tagen werden wir die Konfiguration so umstellen, dass Ihr per Standard ins neue Forum geleitet werdet. Das klassische Forum wird parallel mit allen bekannten Funktionalitäten erreichbar bleiben. Der Inhalt wird in beiden Oberflächen konsistent sein.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft des Forums mit Euch. Danke für Euer Engagement!
Viele Grüße,
Das Forum Support-Team
Folgen Sie uns auf