28.03.2025 15:55 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anbei nach dem gleichen Prinzip wie bei "Datalog - Multiplikator" eine Aufzeichnung in zwei "Zeilen" der 10 Vortriggerereignisse (hier 1sec Abstand) und in der nachfolgenden Zeile wieder 10 Werte für zwei Kanäle. Im Gegensatz zum "Datalog - Multiplikator" ist keine fixe Abtastfolge notwendig. Anwendungsbeispiel: Ein FU löst durch Überlaststörung den Datalog Trigger aus: erkennbar in 10 Vortrigger-Werten ob plötzlicher Überstrom oder ob langsam angenähert. Im 2. Kanal zB die Reaktion und die "Vorherwerte" von zB 2.FU vor und nach der Störung verfolgbar... DateianhangLogo-Datalog-Pre-Trigger-v01-2025-03-28_2Ch_10sec.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 03/28/2025 16:00:56Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 03/29/2025 08:57:43 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf