31.03.2025 07:24 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich möchte gern einen Status mehrere S7 Verbindungen auswerten. Ich habe auch schon die T_Diag Funktion entdeckt. Leider finde ich diese Funktion aber nicht in der 1200er. Obwohl es hier auch Beschreibungen sowohl für 1200 als auch 1500er gibt. Woran kann das liegen? Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_842330 am: 03/31/2025 07:25:37wort doppelt |
|
31.03.2025 09:49 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 247 Bewertung:
|
Den findet man bei einer S7-1200, dort wo man ihn auch bei einer S7-1500er findet. |
31.03.2025 10:05 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
ok, der Baustein ist bei mir hier nicht zu finden. In einem Projekt mit einer 1500 ist er vorhanden aber bei dem 1200er Projekt nicht. Kann man diese Bausteine nachplegen?
|
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_842330 am: 03/31/2025 10:07:43 |
|
31.03.2025 10:57 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 247 Bewertung:
|
Welches TIA? Welche CPU? Denn wie du in meinem Screenshot siehst, ist er bei mir vorhanden. TIA V18 S7-1212 |
Zuletzt bearbeitet von: Sonne0815 am: 03/31/2025 10:58:42 |
|
31.03.2025 11:44 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
TIA V17 und 6ES7 212-1AE31-0XB0 CPU. Ich denke das liegt tatsächlich an der alten CPU. Aber gibt es Möglichkeiten den Baustein mit dieser CPU zu nutzen? |
01.04.2025 07:03 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 247 Bewertung:
|
Es liegt wirklich an der CPU, habe es getestet. Mit der 6ES7 212-1AE40-0XB0 geht es z.B. Die Bausteine kannst du auch nicht in die ältere CPU nachpflegen. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf