(4)| 23.04.2025 23:14 | |
|
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Ich vermute mal @ernstho meint den Unterschied zwischen einer statischen S7- Verbindung und einer Dynamischen. Statische Verbindung: Dynamische Verbindung:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/100782807/87238700427 Wenn man eine Ethernet-Verbindung per „zweiseitiger Programmierung“ über Drag & Drop erstellst, erzeugt LOGO! Soft Comfort automatisch eine statische S7-Verbindung. Dabei wird auf beiden LOGO!-Geräten eine feste TSAP-Adresse benötigt, da die Verbindung dauerhaft reserviert ist. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/100782807/105119193483 Falls ich etwas nicht ganz korrekt erklärt habe, gerne einfach ergänzen oder korrigieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf