01.05.2025 20:04 | |
Beigetreten: 08.03.2020 Letzter Bes: 19.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ich habe ein Poolsteuerung mit OBA7 realisiert und habe ein Problem bei der Regelung der Temperatur und Anzeige der Werte am TD. Zusätzlich werte ich den Füllstand im Niveu Tank mit einem Mess-Sensor (4-20mA) 0-100 cm was nicht richtig angezeigt wird. Ich hänge euch mein Testprogram mal zur Kontolle an. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips zur Fehlerbehebung geben. Ausgewerte wird der Füllstand über AI3 (4-20mA) und die Temperatur über AI4 (PT1000 - Fühler) Ist nur ein Ausschnitt aus meinem Pool-Programm Ich freue mich jetzt schon auf eure Komentare. Gerhard DateianhangTestprogramm_Füllstand_Temperatur.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf