20.04.2025 12:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Welche Lizenz benötigen Sie für TIA Portal V20, wenn Sie von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11 .. V19 auf TIA Portal V20 hochrüsten?In dem Thema gibt es diesen Punkt: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.04.2025 18:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo Dominik68, ja, ein Upgrade von STEP 7 Basic auf Professional wäre möglich. Allerdings benötigt eine S7-1200 (egal ob alte Generation oder neue G2) kein STEP 7 Professional, es reicht STEP 7 Basic. Wichtig ist jedoch, dass Programme der 1. Gerätegeneration nicht auf die G2-Geräte geladen werden können. Dazu muss das Programm zuerst migriert werden. Die G2 übertrifft die Fähigkeiten der Vorgängergeneration in vielerlei Hinsicht, aber leider wird noch nicht alles unterstützt. Details finden Sie in der Migration Guideline. Die AWP-Befehle der Vorgängergeneration werden mit der Umstellung auf die Web-API generell nicht mehr unterstützt. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf