21.05.2025 13:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
So, das Thema UDF ist jetzt wohl durchdiskutiert! (Weil jeder eine andere Meinung hat, und auch haben darf, kam die Hilfe für den Themenstarter, schon fast zu kurz!) Und da ich nicht gerne halbfertige Sachen abliefere, habe ich mich (nach meinem kleinen Irrweg) noch einmal auf den Hosenboden gesetzt, und habe das Programm noch mal überarbeitet. Bleibt abzuwarten ob der Themenstarter das noch anschaut, was er dazu meint, und ob er sich dazu auch äußert. Gruß, Quirin DateianhangMischersteuerung BELIMO.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/21/2025 13:39:13Textfehler korrigiert Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/21/2025 16:11:04Anhang ersetzt (Kommastelle in Textmeldung korrigiert) |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf