26.05.2025 06:38 | |
Beigetreten: 13.06.2018 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Guten Tag, Aktuell Problem : bei ausschalten und wieder einschalten die CU320, der Achse mit der TO_ExterneGeber verliert sein null und zeigt eine andere Position. Topologie : -Gantry Achsen, CPU1507D TF, S120 CU320-2 PN Wann wir fahren zB. der Gantry zum Position Null, und dann die CUs sind ausgeschaltet und wieder an, dann der Master Achse zeigt wieder 0, aber der Slave zeigt +600mm. Der Fehler ist wiederholbar aber der Werte ist nicht immer gleich. Damals war die Kommunikation mit der TLG105 und der Fehler war immer ab sofort sichtbar. Als der Achse Regelung steht in der CU mit der Technologieregler, war der DSC nicht mehr notwendig, dann war der TLG3 angewählt, mit welche der Fehler kommt manchmal sofort, andere mal bei eine MC_Befehl. In der Programmierung steht auch die Empfehlungen von https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109750297 MC_Home ist mit Mode 7 Die Geber sind in Zyklisch Absolut (auch nur Absolut probiert, hat keine Einfluss) In der Achse-DB, der Werte in AbsEncoderOffset ist nicht verloren. Der Problem steht nur bei die Achsen mit TO_ExterneGeber. Es gibt 8 Achsen mit die gleiche Hardware-Konfiguration, aber mit der TO_PosAchse, funktionieren ohne Probleme. Ob jemand eine Idee hat, wäre schön. |
Zuletzt bearbeitet von: nonocos am: 05/26/2025 06:49:00Mehr info Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 05/26/2025 09:00:07Link optimiert |
|
02.06.2025 06:50 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 28.08.2025 Beiträge: 276 Bewertung:
|
Hallo,
Mode 7 am MC_Home ist erstmal korrekt, und auch die Einstellung zyklisch absolut ist soweit gut. |
Folgen Sie uns auf