(0)| 13.11.2025 07:56 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 16644 Bewertung:
|
Hallo @AutoGen_765972 Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das von Siemens nicht explizit freigegeben ist, da auch andere spezielle Techniken in der Virtualisierung nicht für WinCC vorgesehen sind LINK Leider habe ich mit Verschlüsselung keine Erfahrung auf Produktiven Systemen gemacht. Lediglich einige Engineering VMs sind bei mir verschlüsselt und das scheint generell zu funktionieren. Bei Problemen kann man dann eben nicht ausschließen, dass es davon kommt Viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf