Industry Online Support
Technical Forum
05.08.2009 13:55 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo HoGi, also meine Vorgehensweise hier wäre erst mal im Handbuch nachstöbern wie denn das da so geht. Wenn ich also dem Kapitel 12.2.4 des Handbuchs: Buskopplungen DP/PA-Koppler, DP/PA-Link und Y-Linkglauben schenke sollte man hier die "klassische" Variante mit SFC 13 DPNRM_DG nutzen. Wenn ich den Download des FB 126 ansehe muß ich feststellen das die H-CPUen nicht in der Auswahl für kompatible HW aufgeführt sind. Da ich weiß das es bei H-Systemen erweiterte Diagnosefunktionen gibt kann es gut sein das die automatische Auswertung der Daten schwierig oder noch nicht implementiert ist. Die Situation bei FB 125 ist mir nicht ganz klar, ich hab aber auch mal beim COC angefragt... ich fürchte aber das auchhier die H-CPUen nicht implementiert sind. Genaueres lässt sich aber noch nicht sagen von meiner Warte aus. Ich hoffe soweit etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf