20.08.2009 15:56 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Mit dem Baustein AR_SEND (SFB37) kannst du Bockweise die Werte an WinCC senden. hier ist ein Beitrag wie das funktioniert (auch Link im Beitrag beachten): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23629424 wieter Informationen zu AR_SEND (SFB37) findest du im WinCC Infromation System unter: Kommunikation > SIMATIC S7 Protocol Suite > Sonderfunktionen > Datenaustausch mit S7-Funktionsbaustein AR_SEND > Aufbau und Parameter eines Datenblocks hier gibtes auch bereits fertige Bausteine (kostenplichtig) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23780904 Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf