06.10.2009 10:35 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Ich hab gerade kein WinCC 6.0 zur hand, aber im Register Zeitache solte in der Gruppe"Anzeige" die Klappliste Zeiformatsein.Dort kannst du eine vorauswahl treffen. Zur Runtime kannst du die Eingenschaft "TimeAxisFormat" mit den Werten 0-9 beschreiben um das entsprechnende Format auszuwählen. Welches Format welcher Nummer entsprichjt findest du im Objekteigenschaften-Dialog im Register "Eigenschaften" unter "Control Eigenschaften" > "TimeAxisFormat". Mit diesem VBS-Skript kannst du das Format auf hh:mm:ss setzen, wenn dein TrendControl den Namen "Control3" hat. Dim obj Set obj = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Control3") obj.TimeAxisFormat = 1 Set obj = Nothing regards cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
14.10.2009 14:54 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Sorry, ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf