12.10.2007 08:24 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, im Grunde ist es auch nichts anderes als wenn man eine direkte Ethernetverbindung zum Panel hat. Aber wie gesagt "Im Grunde..." Leider hat die Technik einige "Hindernisse" eingabaut -> Sicherheitseinstellungen der Netzwerkleute, Router, Firewalls und diverse andere Sachen. Wenn Du eine Verbindung zum Panel aufbauem kannst, dann kannst Du auch die Projektierung übertragen. Schau Dir mal diesen FAQ an => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19865167 Da steht einiges zur Konfiguration eines Netzes drin. Viel Erfolg. |
12.10.2007 08:55 | |
Beigetreten: 10.10.2007 Letzter Bes: 12.10.2007 Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Danke werde am Wochende ein Versuch starten. |
04.12.2009 20:49 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo! Vielleicht hilft dieser Beirag (ID: 32235096) weiter. Siehe Punkt 3.2. Mfg MM |
Folgen Sie uns auf