Industry Online Support
Technical Forum
15.12.2009 17:07 | |
Beigetreten: 04.08.2009 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe ein Problem bei der IBN einer CU310DP mit einem HTL-Impulsgeber A/B-Spur 1024 I/U. Der Anschluß an X23 ist folgendermaßen: Pin 4:+24VDC Pin 7: Masse Pin 15:Spur A Pin 13:Spur B Der Motor bewegt sich nur mit Schlupfdrehzahl,die gemessenen Spuren sind jedoch gemäß Oszilloskopaufzeichnung ok. Gibt es hier einen besonderen Trick bzw. habe ich irgendwas falsch angeschlossen oder vergessen anzuschließen. siehe anbei im Anhang auch Konfiguration in der Expertenliste. Dateianhanggeberpar_s120_cu310dp.pdf (140 Downloads) |
Folgen Sie uns auf