Industry Online Support
Technical Forum
15.02.2010 09:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
ok habe verstanden zum überwachen der Temperaturen geeignet zum schalten eher nicht Meine Lösung wird eine Relaiskarte für den Pc auf der parallelen Schnittstellevon http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html Aber nun zum überwachen für4 Temperaturen welche Module brauche ich dazu |
15.02.2010 09:49 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Du brauchst ein Grundmodul z.B.: -12/24V 0BA6, hat8 Eingänge (davon könnten 4 auch Analog) und 4 Ausgänge - 2x PT100-Modul (je 2 PT100 Eingänge) - eventuell Erweiterungsmodule, gibts mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (DM8), oder mit 8 Ein- Ausgängen (DM16) - +24V Netzteil Gibts alles bei z.B. Conrad usw. Gruß Tom |
Zuletzt bearbeitet von: kolbtom am: 15.02.2010 09:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf