19.08.2006 19:55 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo Parcival, haben Sie mit Administrator Rechten Installiert? Sie koennen Versuchen die S7OTBXDX.DLL selbst zu plaetzen in die direktory "WINNT\SYSTEM32" Normal tritt dieses allein auf wenn da Aeltere Paketten anwesend sind die auch diese DLL verwenden. Welche Aendere Paketten sind noch anwesend, ist es eine Neuinstallation oder nicht. Wenn nicht dann ist an zu Befehlen alle Siemens Software neu zu Installieren, sehen Sie die darzu Gehoerige FAQ: Komplette Deinstallation von STEP 7 inklusive aller Softwarepakete |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf