Industry Online Support
Technical Forum
21.08.2006 23:29 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo Bierber, ja sicher koennte da jemand helfen... [:o] Im Handbuch: Programmieren mit STEP 7 V5.4 koennen Sie in Kapitel A.3.2.3 Format des Datentyps REAL (Gleitpunktzahlen) finden wie dieses Gleitpunktzahlen aufgebaut sind. [;)] Da STEP7 mit bytes arbeitet muessen Sie aufpassen wie dieses Bytes hintereinander liegen, es ist immer anders dann was ich erwartete... [:blush:] Viel Spass mit die Umrechnung, wenn es richtig ist dann muessen allein die bytes in die richtige folge geplaetzt werden und dann sind Sie fertig.. [8)] |
Zuletzt bearbeitet von: Late am: 21.08.2006 23:30I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf