Industry Online Support
Technical Forum
24.02.2010 00:21 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Wir möchten eine Kommunikation zwischen Sinamics 120 CU320 und dSpace-Karte (D1103) setzen. Laut dem Handbuch (Experimental Interface Sinamics) brauchen wir die Starter-Software zu patchen. Ich habe alles getan wie im Handbuch, aber dazwischen erscheint immer eine Fehler. Anbei ist eine pdf-Datei, in der gibt es alle Informationen über die Patchen. Mit freundliche Grüßen Leo DateianhangVorgang bei Patchen.pdf (162 Downloads) |
24.02.2010 07:53 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Sind Sie die sichere Version des Starters, ist OK? Vielleicht konnte die Steigung zu SP5 helfen. Hristo Mihalev |
Folgen Sie uns auf