16.03.2010 17:00 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Ich denke, du hast das Problem genau erkannt, das sollte am Segmentwechsel liegen. Wenn du "Zeitraum den ein Einzel-Segment umfasst" auf eine Tag und "Zeitraum über alle Segmente" auf eine Woche stellst, werden Meldungen, die eine Woche und einen Tag alt sind, nicht mehr angezeigt. Wenn "Zeitraum über alle Segmente" auch auf einen Tag eingestellt ist, dann sind natürlich die Meldungen vom Vortag schon im Backup. Also: "Zeitraum den ein Einzel-Segment umfasst" = 1 Tag "Zeitraum über alle Segmente" = 1 Woche Das sollte dein Problem lösen, wenn nicht, dann poste mal deine Archiv-Konfiguration. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
18.03.2010 09:55 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Mir ist nich ganz klar was du mir "SER" meinst. Dein Archiv-Konfiguration ist soweit richtig. Wenn ein Segment einesaus der Runtime entfernt wird, dann sind auch die Daten des ganzen Tages entfernt, wie du richtig vermutet hast. Daher ist das Verhalten schon sehr merkwürdig. Ich könnte mir noch vorstellen, das es ein Problem mit der Zeitbasis oder den Filtereinstellungen gibt. Ich verwende in der Steuerung immer UTC-Zeit und lasse die Zeit in WinCC in der lokalen Zeit anzeigen. Somit werden im AlarmLogging die Daten mit UTC gespeichert und es gibt keine Probleme mit Sommer-/Winterzeit oder verschiedenen Zeitzonen. Umein Problem mit denFlitereinstellungen auszuschließen soltest du ein neues Bild mitAlarmcontrol verwenden und in den Objekteigenschaften unter "Contol Eigenschaften" > "MsgFilterSQL"den evtl. vorhandenen String löschen. Dann solltest du die Meldungen sehen. Ob das Hotfix etwas ändert, kann ich dir nicht sagen, aber du solltest es installieren. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf