Industry Online Support
Technical Forum
31.03.2010 13:03 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Hallo, das sollte alles mit WinCC flexible machbar sein. Möglicherweise wird noch die Option "Archive" benötigt. Es gibt hierzu auch etliche FAQs und Beispielapplikationen (z.B. hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26106419) Grüße avoss |
31.03.2010 13:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wenn Du auf dem Panel PC auch noch Step 7 hast, gibt es auch noch eine absolutebillige Variante. Ist aber nur zu gebrauchen, wenn es nur ein paar wenige Messwerte sind die protokolliert werden sollen. Man könnteMesswerte im SPS Programm ereignisgesteuert mit dem SFC52in den Diagnosepuffer eintragen. In der Zusatzinfokann z.B. der Messwert übergeben werden. Der Messwert wäre dann aberin HEX. Dafür abermit Zeitstempel undbei Bedarfals Ausdruck verfügbar. (Wie gesagt, es isteine kostnix - Lösung) Hier ein Beispielprogramm mit Beschreibung für diese Vorgehensweise: Beispiel mit SFC52
Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 31.03.2010 13:55 |
|
Folgen Sie uns auf