04.05.2010 20:34 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (123) |
Hallo, ja das geht und da gibts auch was Fertiges: Systemdiagnose. Wüstenräuber |
05.05.2010 02:47 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 3018 Bewertung: (1054) |
Hallo Dreiphasenkasper Wuestenraeuber's Systemdiagnose ist schon 'ne Gute, der Fairheit halber sollte man aber auch erwaehnen das Siemens auchdie folgendekostenguenstiger Alternative anbietet (ist nicht ganz so "powervoll", aber kostet halt auch nichts): Diagnosepaket PNIODiag zur Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO |
Cheers |
|
05.05.2010 10:02 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 3018 Bewertung: (1054) |
Da muss ich Dir dann doch leider wiedersprechenlieber Weis nicht Die erweiterten Diagnosedaten (alles was denersten 6Byte Standard Diagnosedaten optional folgen kann)werden schon ausgewertet und angezeigt (z.B.Module Steckplatz und Kanal als auch die Bezeichnung des Fehlers, z.B.Drahtbruch). Mit nicht Siemens DP Slaves wird man dann wohl mit den angezeigten hex daten im Display leben werden muessen (oder sich selber was zusammenstricken wie Du das gemacht hast). Alternativefaellt mir dann aberdazu auch noch die "Report System Error"ein (wie das jetzt auch immer im Deutschen genannt wird). Sollte man eh Siemens HMI's oder WinCC benutzen, dann kann man die sehr einfach einsetzen und bekommt alle System Fehler schoen als Alarme geloggt. |
Cheers |
|
05.05.2010 11:33 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Da muss ich Dir dann doch leider wiedersprechenlieber Weis nicht Die erweiterten Diagnosedaten (alles was denersten 6Byte Standard Diagnosedaten optional folgen kann)werden schon ausgewertet und angezeigt (z.B.Module Steckplatz und Kanal als auch die Bezeichnung des Fehlers, z.B.Drahtbruch). Mit nicht Siemens DP Slaves wird man dann wohl mit den angezeigten hex daten im Display leben werden muessen (oder sich selber was zusammenstricken wie Du das gemacht hast). Alternativefaellt mir dann aberdazu auch noch die "Report System Error"ein (wie das jetzt auch immer im Deutschen genannt wird). Sollte man eh Siemens HMI's oder WinCC benutzen, dann kann man die sehr einfach einsetzen und bekommt alle System Fehler schoen als Alarme geloggt. @Fritz, stimmt Du hast völlig recht. Da habt ich das mit der einfachen Diagnose verwechselt. Sorry !!! Mit SFM hat man für die Siemens Baugruppen gewonnen. FB49 usw. und fast fertig. |
Zuletzt bearbeitet von: Weis nicht am: 05.05.2010 11:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf