23.06.2010 08:41 | |||
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 172 Bewertung: (3) |
Hallo jklm, das "einfache" Ersetzen der Karte ohne im HW-Manager etwas zu ändern funktioniert nicht. Es kommen sofort die LED´s"BF und SF" an der Baugruppe. Die Baugruppen 151-1AA01-0AB0 bis151-1AA03-0AB0 werden im Katalog als Standard-Baugruppen "IM151-1 Standard" angezeigt, doch die 1AA04 und1AA05 als "ET 200S (IM151)DPV1". Wenn ich in der HW-Konfig auf Objekt tauschen gehe, wird mir "nur" die 1AA01 und die 1AA03 angezeigt, 1AA02 ist konfiguriert. Die folgende "neuste" HSP-Datei wurde geladen und installiert.
Die GSD-Dateien aus folgender Datei wurden installiert. ET200S GSD-Dateien komplett Als Info ! Bei der Step7 Version handelt es sich im die V5.3 + HF4. Sorry für die "vielleicht" dumme Frage, aber was ist S7 Master und wofür brauche ich diese Software ?. Gruß Dirk |
||
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 23.06.2010 08:45 |
|||
23.06.2010 15:42 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Hallo, Fast dasselbe Problem wurde in der englischen Version des Forums besprochen. Replace Object in HWConfig for IM151-1 Konnte vielleicht, Ihnen helfen. Gruss, Hristo Mihalev |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.06.2010 16:13 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 172 Bewertung: (3) |
Hallo Hristo Mihalev, vielen Dank für den Link. Gruß Dirk |
Folgen Sie uns auf