Industry Online Support
Technical Forum
27.09.2006 13:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, ich bin dabei einen Redundanten Server auf zu setzen. (WinCC v6.04 auf MS Windows Server 2003) Laut Anleitung in der Hilfe ist alles ganz einfach. Ein paar Voreinstellungen, Duplizieren und fertig. Aber was ist den Verbindungen zu den SPS? Die werden in der Anleitung mit keinem Wort erwähnt. Verbindungen über die S7 Protokoll Suite sollten auch keine Probleme machen. Die ISO Transportverbindungen zu den S5 mit CP1430 brauchen jedoch für jede Prozessverbindung einen eigenen TSAP. Muss man die Prozessverbindungen dann im Standby Server von Hand editieren? Funktioniert die Redundanz nach Änderung derProzessverbindungen noch richtig? Ich kann im Moment keine Versuche fahren, da die Produktion frühestens Weihnachten wieder steht. Grüße Peter DateianhangVerbindungsparameter.zip (171 Downloads) |
Folgen Sie uns auf