31.05.2010 12:07 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
hallo, Schauen Sie auf den englischen Versionsforum-Faden - OPC & S7-1200 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.11.2010 12:11 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Es geht auch mit der recht günstigen Version "PC Access" ab V1.0.4.10 (SP4) Ist zwar noch etwas gefrickelt, scheint aber zu funktinieren. Lösung hier im Support: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/21601611?func=ll&objId=21601611&objAction=csView&nodeid0=18785011&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content |
Zuletzt bearbeitet von: D-DNRN am: 10.11.2010 12:12 |
|
10.11.2010 18:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, funktioniert eine Verbindung zwischen einer S7-1200 und dem SIMATIC NET OPC Server nur mit der SIMATIC NET Edition 2008, oder geht das auch mit den Vorgängerversionen der Simatic NET Edition ?
Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf