Industry Online Support
Technical Forum
02.05.2011 09:30 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchten einen kompletten DB per CP343-1 auf einem Share-PC im Netzwerk (wahrscheinlich als *.csv Datei) ablegen. Die Netzwerkadresse lautet \\10.243.52.31\Maschinendaten Ich dachte dabei zu erst an den FC 5 AG_SEND, aber dort kann ich ja die Shareadresse nicht angeben, oder? Hat da jemand einen Lösungsvorschlag? Grüße |
02.05.2011 09:58 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi blueColt, schau dir diesen FAQ dazu an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21902350 Der wird dir auf jedem Fall weiterhelfen! Andere Möglichkeiten die mir einfallen wären: - OPC - Provdave Oder schau in diesem Thema: /tf/WW/de/Posts/10392 |
03.05.2011 09:39 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Link für die FTP-Projektierung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13392774 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24845107 |
Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 03.05.2011 09:57 |
|
Folgen Sie uns auf