29.04.2011 15:02 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi, welche Karte hast du zum Testen verwenden? |
02.05.2011 11:40 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi friction, ich muss IBN-Servicezustimmen. Du kannst ja ein Screenshot von der Config des SSI modulsmachen, dann können wir nochmal drüber schauen. Hast du die MLFB nochmal überprüft und das modul aus der richtigen dezentralen Peripherie ausgewählt? |
02.05.2011 12:49 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Kannst du ein Screenshot von den Parametern machen? |
04.05.2011 12:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hmmmm..... Und welche Daten hat der Geber? |
05.05.2011 15:51 | |
Beigetreten: 28.04.2011 Letzter Bes: 12.01.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Datenblatt anbei! Bei dem Geber den ich habe handelt es sich um die 24bit Version! Schön langsam wirds interressant, weil der Support von Siemens beißt sich auch schon die Zähne aus...... Ein Kollege von mir aus einem anderen Werk hat die nachfolgetype dieser Geber mit der 138-4db02-0ab0 im Einsatz und keine Probleme. Aber der Geber ist definitiv in Ordnung! Sollte jemandem etwas einfallen, dann bin ich für jeden Tip dankbar! DateianhangTemposonics PA SSI.pdf (192 Downloads) |
Folgen Sie uns auf