18.05.2011 10:52 | |
Beigetreten: 08.03.2011 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 49 Bewertung: (4)
|
Hallo, nachfolgend hänge ich eine Datei an, welche ein Beispiel beschreibt, wie der DiagMonitor in Verbindung mit WinCC eingesetzt werden kann. Ich denke, dasdie Beschreibung an dieser Stelle weiterhelfen wird. Schönen Tag DateianhangDM_OPCSampleWinCCV7.pdf (351 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.05.2011 14:51 | |
Beigetreten: 27.04.2011 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, DateianhangSampleDm_Snmp.zip (267 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2011 10:18 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Es funktioniert nun alles ohne Probleme. Manchmal kann es auch ganz einfach sein, wenn man es richtig macht Folgende Vorgehensweise führte zum Erfolg: Rechner 1 (DiagMon) - Im DiagMon den Rechner mit dem WinCC-OPC-Server auswählen - OPC-Server auswählen (OPCServer.WinCC.1) - Die benötigten Variablen auswählen und dem OPC-Server-Rechner zuordnen Rechner 2 (WinCC) - In WinCC eine Struktur anlegen (s.Anhang) - interne Variablen anlegen (Datentyp: Struktur xy) und schon funktioniert es. Bei mir lag das Hauptproblem daring, das ich keine Strukturen verwendet habe. Also danke an alle die geholfen haben! Alexandra DateianhangPC DIag Monitor ab 4 0_WinCC.pdf (355 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Alexandra am: 20.05.2011 10:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf