Industry Online Support
Technical Forum
04.12.2006 14:10 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe folgendes Problem beim Netzwerkzugriff auf die PCU50. Auf der PCU50 stürzt nach ca. 1 bis 3 Stunden derAuthentifizierungsdienst ab (LsaSrv.dll, Ereignis-ID 5000, Eintrag im Ereignisprotokoll - siehe beigelegte Bilder) Laut Microsoft ist dies ein Fehler in Windows, der sowohl Windows 2000 wie auch Windows XP betrifft. Bei Windows 2000 ist der Fehler mit Service Pack 4 behoben worden, bei Windows XP hilft derzeit nur ein Neustart des Rechners. Wer es genauer wissen will, hier die Links zu MS: Suchergebnis auf Micorosoft.com: http://search.microsoft.com/results.aspx?mkt=en-US&mkt=en-US&q=lsasrv+5000 Problembeschreibung Windows XP: http://support.microsoft.com/kb/828873/de Auswirkung: Es ist nicht mehr möglich, übers LAN auf Netzlaufwerke der PCU zuzugreifen. Man bekommt immer eine Fehlermeldung "keine Berechtigung" usw. Es sind keine Funktionen mehr möglich, welche den Windows-Anmeldedienst brauchen (Remotedesktop, Benutzer abmeldung und unter anderem Namen anmelden, usw). kann mir da jemand weiterhelfen ?Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Danke schon im Voraus mfg Andreas Wimmer |
Folgen Sie uns auf