01.12.2006 10:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, möchte gerne einige Daten von einem OP 177B über Netwerk in Excel darstellen. Habe hierzu auch bereits das Beispielprojekt "Mixing Station" von der CD 3 Getting Startet von Win CC Flexible 2005 gefunden. Hierzu auch meine Frage , kann mandie Sm@rt AccessFunktion auf einem PC mit Runtime simulieren? Oder braucht man dazu ein Sm@rt fähiges Panel. Für Informationen hierzu wäre ich sehr dankbar. Mfg Watergate |
01.12.2006 16:29 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, kennst du den folgenden FAQ => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19439822 Ich glaube um dasmit der PC Runtime testen zu können, muss DU wohl einen zweiten PC haben, mit dem Du eine "Verbindung" aufbaust. 1. PC. --> Panel RT (Simuliert) 2. PC --> SOAP Verbindung. Viel Erfolg... |
Folgen Sie uns auf