29.06.2011 08:15 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Guten Morgen netjessi, da leider die Anforderungen und Abhängigkeiten fehlen, kann man dazu nicht viel sagen bzw. nicht viele Tipps geben. Grundsätzlich ist wohl klar, dass Lastschütze verwendet werden müssen, die von den Ausgängen der LOGO angesteuert werden. Stelle doch mal deine Abhängigkeiten zusammen? Solltest du nur eine Drucküberwachung benötigen, die die Druckhaltepumpe ansteuert, würde ich nen einfachen Umformer nehmen bzw. einen schaltenen Druckfühler, der über ein Schütz/Relais die Pumpe ansteuert. Wenn du eine abwechselnde Schaltung möchtest, gibt es schon diverse Vorschläge. Schau doch mal hier: Link Solltest du eine zeitliche Steuerung benötigen, kann man über den Einsatz einer LOGO nachdenken. Du siehst, dass noch nicht alle Fragen geklärt sind, also bitte ein paar mehr Details und Anforderungen. Ein kleiner Tipp: Die User haben schon viele Programme für Heizungssteuerungen usw. geschrieben. Dort kannst du die ein oder andere Idee bestimmt aufgreifen. LG Robert |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 29.06.2011 08:19Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 29.06.2011 08:16 |
|
29.06.2011 09:57 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Ich habe eine start fur sie gemacht. Timers und anaolog value nach wunch abstellen Dateianhang5-pompen.zip (107 Downloads) |
29.06.2011 18:02 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
Hallo Netjessi Hab dir ein Beispiel für eine genaue Druckanzeige angehängt Gruss pepp DateianhangPumpensteuerung.zip (97 Downloads) |
29.06.2011 18:33 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 84 Bewertung:
|
Hallo Netjessi Hier eine Kombination von dein Programm. Hoffe pass zu deine wünsch. FG gim Dateianhang5-pompen.zip (87 Downloads) |
29.06.2011 20:13 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
ich hab mich mal bei gemacht und noch ein bisschen hinzugefügt, leider geht es noch nicht ganz wie ich es mir vorstelle. Ich wollte in der Schranktür ein zusatz Bedienteil einbauen , um anzeigen zukönnen , ob die Pumpen 2-5 im Handbetrieb (über F1-F2) ein oder aus sind. Die Logo Anzeige zeigt Betriebsstunden an, wenn C1 gedrückt wird (funktioniert auch).Im Autobetrieb soll im Bedienteil in der Tür der Betriebsdruck angezeigt werden. Die Umschaltung der Pumpen geht auch ( Sonntag 0.00 Uhr). Zum testen gibt es I1. I2 ist der Auto/Handschalter.
Dateianhang5-pumpen1.zip (70 Downloads) |
01.07.2011 22:15 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ich hoffe ich habe es geschaft es sieht zwar ein bisschen chaotisch aus , aber wenn es so funktioniert wie in der Simulation, dürfte es klappen. Besten dank an alle die sich mit dem Programm Beschäftigt haben.
Dateianhang5-pumpen1.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf